Reguladores neumáticos
También conocido como válvulas pressure-reducing, los reguladores neumáticos tienen un papel vital a jugar en asegurar el funcionamiento seguro y eficiente de los sistemas comprimidos del aire. Afirman con cualquier fluctuación en flujo de la presión y de la salida de la entrada de mantener una fuente constante de presión a cualesquiera usos externos.
Tenemos millares de reguladores de presión del compresor de aire y las válvulas y nosotros hemos hecho incluso más fácil encontrar los componentes que usted necesita gracias a los filtros en el lado izquierdo de esta página. Usted puede enangostar abajo de su búsqueda por el tamaño portuario, el tipo del hilo de rosca, la presión de funcionamiento, y un número de otras especificaciones, así que usted es seguro de encontrar los productos que son perfectos para su proyecto.
RS es orgulloso al socio con solamente los fabricantes muy mejores, que es porqué incluimos centenares de reguladores del aire de Norgren y de reguladores de Festo como parte de nuestra colección extensa. Leído encendido para descubrir más sobre reguladores neumáticos del aire, cómo trabajan, donde están de uso general, y porqué usted puede confiar en nosotros para entregar los componentes usted necesita.
¿Cuál es un regulador neumático?
Típicamente, el aire comprimido que llega en un sistema neumático del compresor de aire se presuriza más altamente que el sistema sí mismo. Eso significa que necesita descomprimirse antes de que incorpore el sistema. Si no, tiene el potencial de dañar el uso que está accionando, que alternadamente puede limitar la esperanza de vida de ese equipo. Éste es el trabajo del regulador neumático.
Asegura la PSI es apropiado para ese uso y reduce la cantidad de aire perdido. Si la presión en el aparato fuera levantarse sobre los niveles preestablecidos, el regulador neumático lanzaría un poco de aire como medida de seguridad.
¿Cuáles son los diversos tipos de reguladores de presión neumáticos?
Los reguladores neumáticos pueden variar de muchas maneras, de su tamaño y tipo portuarios del hilo de rosca a su presión de funcionamiento y a la presión de la prueba, mientras que hay también los reguladores de presión en línea de aire que están instalados directamente en el sistema. Ampliamente hablando, sin embargo, los pueden ser divididos en tres categorías: de uso general, precisión, y propósito especial.
- Mientras que el nombre sugiere, los reguladores de general-purpose pneumatic ofrecen las especificaciones que apoyarán una amplia gama de los usos comprimidos del aire. Son mantenimiento típicamente bajo y ofrecen la confiabilidad excelente, que los hace más rentables.
- Mientras tanto, los reguladores del aire del propósito pneumatic de special se jactan más especificaciones del lugar, por ejemplo para uso con los materiales únicos.
- En cuanto a reguladores de precision pneumatic, se satisfacen más a los usos donde el control de la presión debe ser exacto - para dé los resultados exactos en la prueba, por ejemplo.
¿Dónde puede ser que usted encuentre reguladores de presión neumáticos?
Los reguladores de presión del compresor de aire serán encontrados dondequiera que una aplicación requiera el uso de un compresor de aire - por ejemplo, las varias herramientas eléctricas que se utilizan regularmente dentro de un taller de reparaciones del coche. Los reguladores neumáticos se utilizan extensamente en la industria del transporte para funcionar los frenos en los carros, los autobúses, y los trenes, mientras que pueden también ser encontrados en el equipo de la odontología, el aparato que mina, y el campo de la robótica, para nombrar apenas algunos.
¿Por qué elija RS para sus reguladores neumáticos?
Si usted necesita un regulador de presión en línea de aire, un componente para un compresor de aire o usted está buscando una marca de fábrica específica, resto asegurado que RS le tiene cubierto.
Almacenamos millares de componentes de la superior-calidad incluyendo reguladores del aire de Norgren, los reguladores de Festo, y los productos de otros gigantes de la industria tales como Aventics, SMC Corporation, y Bimba microfaradio.
Nos establecen firmemente como distribuidor autorizada que conduce a través de Norteamérica y nuestro equipo amistoso, bien informado está en la mano para contestar a cualquier pregunta que usted pueda tener sobre reguladores neumáticos o cualesquiera otras piezas. Todo lo que usted tiene que hacer es get en touch o visitar nuestro expert hub y nosotros le fijará en la trayectoria derecha a encontrar lo que usted necesita para terminar su proyecto el tiempo y a sus mayores niveles generalmente.
En orden: 95
Regulador Electro-Pneumatic, " puerto 1/4. 005-0.9 MPa, IP65, 0-10 VDC, serie de ITV
En orden: 13
En orden: 8
En orden: 11
En orden: 14
En orden: 95
En orden: 13
En orden: 8
En orden: 11
En orden: 14